alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

针对您的应用选择合适的调压阀类型

针对您的应用选择合适的调压阀类型

针对您的应用选择合适的调压阀类型

如果您管理一个工业流体系统,您就会知道,维持精确的工艺条件往往是运营的当务之急。压力是您重要的工况条件之一,而保持理想的压力水平需要在您的系统中使用正确类型的调压阀。

您的系统和应用有特定的需求,有多种多样的调压阀可供选择。您如何能够确保针对您的应用选择合适类型的调压阀?请继续阅读,进一步了解关于调压阀具体类型和需要注意的关键特性的信息。

调压阀图标了解调压阀选择的基本知识

工业调压阀一般可分为两类:减压调压阀和背压调压阀。请在我们的博文“如何选择调压阀”中了解这些类型的调压阀的不同功能以及它们的工作原理。

了解更多关于如何选择调压阀的信息


应用:分析仪器

哪些类型的调压阀最适合取样敏感介质?在敏感的分析应用中,您需要维持精确的目标压力稳定性。实现这一点,需要针对分析精度设计的调压阀。

专门的单级和双级弹簧加载分析及仪器调压阀可以帮助用户信任他们得到的测试结果,并通过实现一致的压力控制保持可预测的工艺输出。这些类型的调压阀通常为弹簧加载式,有背压阀和减压阀两种设计。它们还应该对调节有敏感性,允许操作人员轻松达到他们需要的特定压力。

需要注意的一些特性包括:

  • 控制弹簧的阀杆上采用细螺距螺纹。这有助于以低扭矩提供精确的调节。
  • 不同的传感机构选项适用于各种压力。隔膜传感型调压阀在较低出口压力要求的应用中表现良好,而活塞传感型调压阀具有较高的出口压力范围,适用于需要高压控制的应用。
  • 提升阀芯的设计可以抵御系统振动引起的振荡
  • 大尺寸的隔膜可以实现精确的低压控制

应用:通用工业工艺哪些类型的调压阀最适合一般工业工艺?

通用工业工艺需要高度可靠的压力控制,可更好地保护员工、设备和工艺输出质量。在某些情况下,这些应用中的元件还必须能够承受具有挑战性的运行环境。

针对通用工业工艺设计的高质量调压阀可以提供可靠的服务。它们的直径通常比用于分析仪器的调压阀大,因为它们需要用于更大的工艺管线。 在选择工艺调压阀时,要注意以下特性:

  • 可以提供圆顶加载、弹簧加载或组合加载配置,用以适应您的具体应用。如上所述,弹簧加载选项可以实现精确且方便的调节。另外,圆顶加载选项适合于有各种流量变化的应用,并能更好地尽可能减少压力衰减。
  • 由与您系统中使用的化学品和压力兼容的材料组成的内部密封件
  • 调压阀阀体由抗腐蚀材料组成,如 316L 不锈钢,可以在苛刻的运行环境中提高元件的使用寿命

应用:高纯度、高流量

哪些类型的调压阀最适合高纯度、高流量应用?某些专门的应用(如半导体工艺)对工艺清洁度的要求很高,并且涉及到高流量。在这些情况下,专门的高纯度、高流量调压阀是实现稳定压力控制的一个良好选择。

这些调压阀可能提供不同的配置,对您来说,正确的选择可能取决于您需要调节压力的程度,而不是简单地维持一个恒定的设定压力。例如,带有与压力传感组件相互作用的加载弹簧的手动版本允许进行调节,而其他版本可能被预设为固定压力或带有气动压力传感组件的圆顶加载设计,更适合其他出口压力要求。在选择高纯度、高流量的调压阀时要注意这些特性。

  • 如果您的高流量系统中空间有限,紧凑型设计可以实现系统元件和工艺管线的紧密布置。气动版本的尺寸可以小于传统隔膜式调压阀的一半。
  • 全焊接的提升阀芯设计,消除了密封件与大气的接触,实现了清洁作业和正向关闭
  • 尽可能降低污染可能性的表面处理和阀体构成。哪些类型的调压阀最适合分析仪器?
  • 自动对中的提升阀芯,可以帮助减少压力蠕变并提供防泄漏关闭

应用:取样敏感介质

当对某些敏感或挥发性的工艺气体或流体进行取样时,需要对样品 进行预热或汽化,防止冷凝和保持代表性。

在这些情况下,汽化减压调压阀可以带来一些运行优势。这些调压阀对操作人员输入、环境温度和其他运行条件的变化做出及时反应,以保持系统稳定可靠地运行。根据您的应用,需要关注的汽化调压阀特性可包括:

  • 可以超控温度设置的电子控制,用以防止工艺流体的最高温度被超过,在不停止蒸发的情况下阻止调压阀过热
  • 内部容积小
  • 适应样品相态变化的能力
  • 可在关键和危险环境中使用的认证(如需要)

应用:气体分配系统

哪些类型的调压阀最适合气体分配系统?气体分配应用需要持续的供应,以保持不间断地运行。 如果一处气体供应耗尽,能够在两个气源之间自动切换是实现这一目标的好方法。

气瓶切换调压阀可以提供这一关键功能,实现供气源之间的平稳切换,以确保连续流动。这种类型的调压阀可以帮助减少代价高昂的系统停机时间和频繁维护。分析仪器调压阀需要关注的其他有益特性可包括:

  • 非穿孔的波纹隔膜,提供高强度、长使用寿命和更好的压力响应
  • 所有阶段均采用金属对金属的隔膜密封,提高了材料的兼容性和密封性
  • 方便维护的设计,使得用户信任气体分配系统 能够按预期工作

应用:危险流体和气体的存储

哪些类型的调压阀最适合危险流体和气体储存?在储存危险流体或气体的应用中,有效地保护操作人员和旁观者至关重要。专门的罐封调压阀可以维持引入罐体气体空间的惰性气体的理想压力,保持安全、稳定的罐体压力,防止蒸汽的泄漏。

在选择罐封调压阀时,要注意这些特性:

  • 设定压力弹簧上的细螺距螺纹提高了压力设置和压力调节的调节能力和分辨率
  • 敏感隔膜传感机构设计提供了检测出口压力变化的高精确度
  • 调压阀元件,如阀体、阀座、提升阀芯,和反馈管路由耐腐蚀的合金组成,具体取决于您的运行环境

***

现在您已经熟悉了如何将特定的调压阀类型与它们的预期应用相匹配,希望您能更好地选择适合您独特运行需求的调压阀请始终记住,无论您的应用是什么,在选择时,必须确保调压阀具有合适的进口和出口压力额定值、温度额定值、流通能力、排放和端接。

如果您对在选择调压阀上需要协助,我们经验丰富的压力控制专家可以为您提供工具、指导和培训,帮助您对自己的选择充满信心。

联系经验丰富的调压阀专家

相关文章

减压阀中的供压效应

管理调压阀中的供压效应 (SPE)

供压效应也称为依赖性,指调压阀中的进口和出口压力变量之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议而管理调压阀中的这种现象。

调压阀严苛条件测试

为什么安全的工业调压阀的性能需要严苛的测试

了解为什么严格的调压阀测试可以有助于验证在严苛的工业流体系统实际应用中的性能。

背压阀

背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧

如果设置正确的话,背压型调压阀可以有效地控制其所在取样系统管路位置的上游压力。了解如何使用背压型调压阀精确设计和构建取样系统管路。