alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

在海上 HPU 中采用中压球阀

油气平台

富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU

Ocean Edge Services (OES) 的 Santiago “Chili” Gomez这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。

液压动力装置设计草图他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有针对性”的设计,可解决他们在海上平台工作时遇到的一些问题。他们一起创立了 Ocean Edge Services (OES),其目的是:为从事这项工作的人员设计一款坚固耐用的设备,从而实现显著增长。

他们选择与世伟洛克合作,采购有助于提高其 HPU 安全性、可靠性,并缩短装配时间的重要组件。

FKB 系列阀门的额定压力为 15000 psig承受压力

OES 专注于能够远程控制海上油气平台生产的 HPU——一种需要 20,000 至 60,000 psi 的极端压力以液压方式驱动从海上平台至海的应用。从产生压力的泵到保持压力的连接件,所有组件均应无故障工作,确保操作人员的安全性和环境保护。

以安全为首要考虑,Gomez 和 Rogers 专注于消除振动,因为振动会造成连接件磨损、滑动或爆裂,从而可能导致计划外维护、事故甚至人员伤亡。OES 公司的关注点之一是 HPU 中的中压球阀,他们需要在锥面与螺纹或压缩端接之间作出选择,同时仍保持应用所需的压力水平。

多年来,锥面和螺纹端接始终是海上应用的标准选择,但需要与尽可能地减少振动的抗振接管配合使用,并由经验丰富的技术人员安装才能提供可靠的性能。随着时间的推移,锥面和螺纹端接还容易因振动而松动,因此需要在现场手动拧紧才能实现密封连接。

通过购买采用 FK 卡套管接头端接的世伟洛克® FKB 中压球阀作为替代方案,OES 看到了改进设计的可能性。借助此类中压端接,他们有可能建造更安全、更可靠的 HPU,从而减少装配时间和维护。Swagelok® FKB 系列中压球阀

FKB 系列阀门有内螺纹 NPT 端接和可检测世伟洛克®中压卡套管接头端接可供选择,从而减少阀门的安装时间和成本,同时提供牢固的卡套管抓紧和抗振性能。

不过,在其可供使用之前,OES 团队对采用 FK 系列端接的 FKB 球阀进行了严格的测试。

“阀门中的动作非常平稳,压差为 100%,”Gomez 表示。“这意味着所有压力都作用在阀门一侧,而另一侧的压力为零。当流体通过时,会在密封件处发出尖锐刺耳的声音。它承受住了压力。其承压为 22000 psi,而额定值为 15000 psi。我们试图消除压力。”

在振动方面,OES 团队对 FK 系列阀门的性能非常满意。据戈麦斯称,“FK 系列阀门有效消除了振动。它实际上起到了抗振装置的作用。在我们达到压力的前提下,我会始终使用 FK 系列阀门。”

FK 卡套管接头端接可提高生产率并降低成本提高生产率并降低成本

使用 FK 卡套管接头端接,装配人员能够以比使用锥面及螺纹端接快约五倍的速度完成安装,从而消除了组件交付后的返工需求并大大降低了总体维护成本。此外,其安装过程更为简单,技术人员出现错误的机会更低,从而在组件的整个使用周期内提供了更一致、更可靠的性能。

据 Gomez 称,他们在装配 HPU 的过程中节省了大量时间和成本。“与锥面及螺纹端接相比,FK 系列的准备时间快了 98%,”他表示。

OES 通过与世伟洛克合作而获得竞争优势获得竞争优势Ocean Edge Services (OES) 的 Jeremy Rogers 和 Santiago “Chili” Gomez

多年来,OES 与世伟洛克之间的关系不断深化。这是一种建立在信任与合作基础上的关系。但这一切都始于一款能够帮助 OES 团队实现其旨在达到性能要求和“富有针对性”设计的产品。 如今,OES 在其 HPU 中采用一系列的世伟洛克产品,其中包括 FKB 系列球阀、卡套管和公称管接头;球阀、针阀和单向阀;FK 系列球阀和接头;IPT 系列针阀、单向阀和球阀;IPT系列接头;中高压卡套管;锥面及螺纹工具。

“我信赖世伟洛克,因为我们都力求为客户生产安全、可靠的产品。世伟洛克对我的成功寄予了厚望,”Gomez 说。“这在当今世界是独一无二的,对于 OES 来说,这是一种竞争优势。”

立即联系世伟洛克销售与服务中心

相关文章

世伟洛克深水卡套管接头

借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业

随着深度的增加和压力的增大,深水油井要求流体系统达到极致的性能。了解自 2013 年以来,为什么一家重要的油井运营商始终信赖世伟洛克提供的高质量定制化解决方案。

机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施

用卡套式接头优化中压石油天然气资产

对于石油天然气领域上部模块设施中的中压应用,卡套接头的速度和性能优势可以带来显著的效益。

世伟洛克海上石油和天然气评估服务

审查海上流体系统的 3 大理由

面向海上平台的评估与咨询服务可以揭示隐蔽的泄漏或其他潜在的安全和性能问题。