alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

全球工业项目中的取样

全球项目中的取样

大规模工业项目:如何优化取样质量、安全性和盈利能力

管理精炼厂、污水处理厂、制造场所及石油和天然气平台等大型设施的建设项目,本身就很困难。数千人参与其中,竞争非常激烈,并且物流复杂。在这些复杂的大型项目中,经常会忽视工业流体系统和取样系统设计中的一些优秀实践。

工业项目通常从预先批准的流体系统示意图开始,该示意图提供给分包商,使其根据设计在现场进行建造。通过采用这种标准化方法,一开始可能未涉及一些更具体的细节,从而导致在未来,操作人员在样品质量、安全和环境保护方面会遇到挑战。

尽管流体系统各不相同,但需要提前考虑一些重要因素,避免未来出现问题。

正确取样设计的重要性正确取样设计的重要性

取样是一个从流体系统中抽取样品,进行远程实验室分析的过程。样品用于测试流体的质量,确定其是否符合设施中不同位置的既定标准,这些位置包括附近的存储容器、长输送管路、工艺管路和扩口位置。此外,取样也用于运输前后,对货物价值的确定,尤其是在保管方有变动时。

外部因素可能影响样品,以及不能正确反映质量或真实工艺条件—,如果样品质量较差,还可能导致成本损失。您的系统设计应确保您的样品:
取样应具有及时性

1.具有及时性 – 尽量减少样品从工艺管路行进到样品容器所用的时间至关重要,这有助于减少外部因素干扰样品的可能性

 

 

取样应具有代表性
2.具有代表性
– 样品应能代表工艺流体,提供有用的分析

 



取样应具有兼容性
3.具有兼容性
– 系统的建造材料需要与样品兼容,以便尽可能地减少系统生命周期内的维护和维修

 

确保正确处理样品也至关重要。从高压源中对液体进行采样会导致工艺流体溢出,这不仅会导致成本浪费,还可能对操作人员和环境带来危险。

建立高效取样系统的提示

Tips for Establishing Effective Grab Sampling Systems in New Construction

全球项目

如前所述,正确系统设计的一些关键元素在标准化方法中可能被忽略,从而导致未来出现问题。在大型项目开始时,就有机会构建遵循优秀实践并为未来实现成功的取样系统。

为确保取样系统将提供具有及时性、代表性和兼容性的样本,寻求可在以下方面提供支持的专业顾问非常有帮助:

协助进行探头选择

要达到优异的精度水平,首先要从工艺卡套管或公称管中正确抽取样品。顾问可帮助确定理想位置,选择适合您应用的正确大小的探头。他们还可通过执行特定计算来帮助确定合适的长度、直径和系统设计。

确定取样位置和取样面板的放置

为获得准确的结果,取样点应该位于工艺管路上。为了在未来,保护操作人员,将取样面板放置在操作人员容易接触到的区域,这一点也非常重要。

进行温度和压力计算

流体系统搭建过程中,可能出现的一个疏忽是,确保完成将有助于保持样品质量的特定计算。应进行温度和压力计算,例如焦耳-汤普森 (J-T) 计算,以便预测压力变化对温度的影响,以及样品没有变相的情况。’例如,如果压力下降导致气体冷却超过其露点,则将形成液体,这会改变样品的成分。

进行吹扫时间计算

在两次使用之间,充分吹扫样品喷嘴、探头、输送管路和面板,有助于减少残留液体损害下一个样品的可能性。应完成计算,确定需要对系统吹扫多长时间才能获得新鲜样品。

顾问还可协助进行一些其他计算来确保取样系统的质量和安全,包括不同流体混合物的时间延迟计算和相变计算。

为全球建设项目寻求有经验顾问的支持

在建设管路前,应当咨询流体系统和取样顾问 ,了解系统布局的优秀实践,以及完成必要的计算,实现准确的采样结果。世伟洛克顾问和工程师可在系统搭建期间,在现场工作,帮助大型项目顺利度过复杂过程,确保建成的流体系统遵循可实现高质量、安全性和经济性的优秀实践。

了解有关世伟洛克全球项目服务的更多信息

相关文章

世伟洛克取样

分析您的取样需求

是否想要确定,离线取样和在线分析,哪一个是您监测工艺条件的合适之选?我们整理了一份清单,方便您找到合适的运营解决方案。

确保气体取样的安全性和准确性的合适方法。

安全的代表性气体取样

阅读与液化气和气体取样相关的常见挑战,并了解如何借助合适的技术和适当的设备来克服这些挑战。

石油和天然气建设

标准化大型项目上的流体系统元件

世伟洛克全球建设服务可以通过标准化整个现场使用的流体系统元件而帮助石油与天然气业主-运营商实现显著的运营收益。了解有关标准化优势的更多信息。