年度回顾:2019 年热门文章
世伟洛克博客团队
我们于 2018 年开始撰写世伟洛克博客,其使命是进一步协助客户采用合适的流程、产品和材料,以使其流体和分析系统达到理想状态。当我们回顾过去一年间发布的博客文章时,发现我们的文章引起了很多读者的共鸣,我们对此倍感鼓舞,重要的是,他们通过此处提供的信息而有所收获。
今年所显示的比较受欢迎的主题反映了我们博客受众的多样性。在 2019 年的前五名文章中,我们了解了涵盖流体系统产品、安装和维护、取样系统运行以及为延长系统使用寿命选择合适材料的各个领域的强大读者群。如果您错过了其中任何一篇文章,以下列出了我们本年度比较受欢迎的文章。
2019 年世伟洛克排名前五位的博客文章
如何校准工艺分析仪系统中的分析仪
2019 年,受广大读者喜爱的博客文章出自取样系统专家兼讲师 Tony Waters 之手,这篇文章涉及了一个特定而重要的主题:校准工艺分析仪以确保精确性。在多种情况下,都可能会出现与校准有关的问题,因为在校准期间无法检测到工艺分析仪的某些性能问题;在校准期间会引入误差或污染,并且大气压力和温度波动会干扰校准工作。这篇文章介绍了系统设计的注意事项、校准的局限性、如何控制大气变化以及验证与校准之间的差异,从而使您尽可能从分析工艺中获得准确的结果。
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
要避免流体系统中的泄漏,您需要确保所有接头的紧密密封。为此,您需要充分了解端接螺纹的类型、尺寸和螺距。尽管螺纹听上去很简单,然而,即使是有丰富经验的专业人员也可能难以正确识别螺纹。在这篇热门文章中,Andy Hitchcock 介绍了如何识别螺纹类型、测量螺纹直径、确定螺距以及建立螺纹标准,以帮助您保持流体系统尽可能无泄漏。
材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料
当涉及主要由金属组成的系统时,腐蚀始终是一个值得关注的问题。当流体系统暴露于恶劣的环境条件下(例如在海上石油平台或化工厂中所遇到的情况)时更是如此。选择合适的合金对于保护人员、设备和盈利能力至关重要,这与选择合适的系统元件供应商同样重要。在这篇文章中,Behram Ginwalla 介绍了与材料相关的建议注意事项,以帮助您找到应用中表现良好的坚固且相容的材料。
点蚀与缝隙腐蚀:区分二者之间的差异
由于我们精选了 Behram Ginwalla 向读者介绍材料科学的另一篇热门文章,耐腐蚀成为 2019 年的一个热门话题。几乎每种金属在特定条件下都会腐蚀,但如果从根本上了解不同类型的腐蚀,则可以帮助您在检测到腐蚀时快速消除根本原因,或者通过更明智地选择材料来完全避免腐蚀问题。点蚀和缝隙腐蚀均不时导致不锈钢系统出现问题,但是二者的形成和识别方式并不相同。请阅读这篇文章,以了解如何识别每种腐蚀以及如何防止这些类型的腐蚀。
为什么取样系统无任何改善?主要原因有三
尽管近几十年来工艺分析仪已变得更为可靠,但取样系统的可靠性却依旧停滞不前。读数折中或不准确会导致化工产品超出规格范围;然而分析仪并非总是罪魁祸首,也可能是取样系统设计不当。正如 Mike Frost 解释的那样,缺乏培训和学习机会、流体系统内“全貌”的可见性不足、对取样系统进行未经授权、无正式文件依据或临时的更改通常是罪魁祸首。请查看这篇文章,以了解如何构建更有效的领先取样系统。
*Honorable Mention* 流体系统泄漏的常见原因和成本
除了我们在 2019 年撰写的具有很好互动性的五篇文章外,我们还希望重点介绍我们 2019 年整体上浏览次数较多的文章,这篇撰写于 2018 年的文章一直尤其受读者欢迎。遗憾的是,泄漏在许多工业工厂中很常见,而且会给流体系统所有者带来重大的安全和盈利能力问题。现场工程师 Nick Iverson 撰写的这篇文章介绍了与工业流体系统泄漏相关的众多成本中的相关部分,以及导致这些泄漏的三个常见原因和可以采取的措施。对于任何难以识别泄漏并确定泄漏维修优先顺序的人员来说,这是一篇必读的文章。
展望未来
就世伟洛克博客而言,2019 年可能是刚开始尝试的一年,而 2020 年将是我们大展身手的一年。您可以期待以类似节奏定期发布的内容更新,从而提供有关充分利用流体系统的建议和见解。您还可以看到日益扩大的市场覆盖率、直接来源于该领域的故事、我们的工程团队聚焦以及来自与您面临类似挑战的不同客户的案例研究。
同时,如果您对此处涉及的任何主题感兴趣并希望了解更多信息,请随时与您当地的世伟洛克销售与服务中心 的专家联系。