alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

流体系统过滤器为何对可靠运行至关重要

运行中的流体系统过滤器

流体系统过滤器详解: 为什么它们对可靠运行至关重要

污染物会对工业流体系统造成严重破坏。不需要的微粒会损坏关键部件,影响准确取样和分析,使产品不符合规格,并导致其他下游问题。

但污染问题可以通过在整个系统的关键点安装正确的过滤器来解决。通过采用适当的气体和液体过滤方法,可以减轻污染物干扰重要系统时可能产生的问题。

继续阅读,了解更多信息:

  • 过滤器为何重要
  • 大多数工业流体系统中过滤器的安装位置
  • 不同类型的过滤器
  • 过滤器安装和维护的合适做法

学习优化流体系统

流体系统过滤器的重要性: 保护您的系统免受污染物侵害

流体系统过滤器污染物和微粒在许多工业流程中都很常见。它们的来源多种多样,包括机械设备、管道和储罐的内部腐蚀、固有的不洁加工介质等等。污染物有可能损坏重要的流体系统部件,包括阀门和调压阀,还可能干扰分析设备。流体系统流量和压力

 

可能导致阀座磨损或损坏 无法完全关断流量。



 

当微粒流经阀门或调压阀时,它们有可能滞留在组件的阀杆和阀座之间,造成过早磨损和损坏,并影响组件的预期运行。阀座磨损或损坏可能导致无法完全关断流量。减压调压阀阀座损坏会导致下游压力过高。在背压调压阀中,它会导致上游压力损失。每种情况都可能导致系统出现运行和安全问题。

流体系统过滤器的安装位置

过滤器可以缓解不必要的污染物造成的问题,通常应安装在大多数工业流体系统中的几个常见位置。这些位置包括:

调压阀和阀门
您知道吗?污染是造成阀门和调压阀故障的常见原因之一,也是流体系统运营商将此类部件退回制造商的常见原因之一。

取样钢瓶靠近气瓶配气。工艺气体通常通过气瓶输送到流体系统中。虽然气瓶保养得当可以减少对防止污染的需求,但气瓶的状况可能会有所不同。在输送气体时,受损气瓶的内壁可能会剥落到流体系统中,因此需要在气瓶的下游直接进行适当的过滤。一些预制配气系统具有内置过滤功能,有助于防止这一关键点受到污染。

 

调压阀靠近阀门和调压阀。由于前述原因,保护阀门和调压阀不受污染物污染非常重要。在关键阀门、调压阀或其他使用点的上游直接安装过滤器,有助于阻止微粒流经组件而妨碍正常运行。

 

 

工业泵靠近泵。工业泵是主要的机械设备,有许多活动部件,时间长了会产生碎屑。对从泵下游流过的工艺介质进行过滤,以便在污染物进入工艺流程的其他部分之前将其拦截,这样做是非常有益的。

 

 

在线分析仪靠近在线分析仪。在线分析仪是一种敏感的设备,杂质会干扰样品成分的完整性。虽然人们普遍认为过滤器应在工艺流体流向分析仪之前安装,但针对这一特定需求选择合适的过滤器也很重要。有些过滤器可能不适合工艺流体,可能会遗漏微粒并导致样品变脏。内部容积过大的过滤器可能会导致时间延迟,过多的时间延迟会影响样本的准确性。请咨询您的供应商,为您的分析仪选择正确类型的过滤器。

学习取样的合适做法

不同类型的过滤器

如前所述,选择合适的过滤器类型以满足流体系统的需求非常重要。过滤器供应商应能帮助您做出正确的选择。可用的过滤器通常包括:

颗粒过滤器颗粒过滤器。这些普通过滤器用于去除颗粒污染物,适用于一般工业气体和液体过滤。在这种情况下,滤芯只是阻止微粒继续顺着工艺管路流下。直通式微粒过滤器可用于对泄漏性能要求不高的焊接应用,或可拆卸以维护或更换滤芯。同时,三通式微粒过滤器可以在不拆卸系统主体的情况下对滤芯进行维护或更换,具有一定的维护优势。

 

凝聚过滤器凝聚过滤器。这种过滤器通常为在线分析仪应用而设计,适用于气体过滤。在这种情况下,滤芯会捕获悬浮在气体中的细小液滴,迫使它们在滤芯内凝聚(或形成大液滴)。在气流和重力的作用下,这些液滴被迫流向滤芯外部;然后液体通过排液口排出过滤器。

 

高纯度过滤器高纯过滤器。对于必须不惜一切代价保持纯度的应用,可提供超高纯度过滤器,在最大流速为 0.003 µm 时,颗粒去除率可达到 99.9999999% 以上。一般工业应用通常不需要这些过滤器,半导体应用中更常见。

 

无论您的应用需要哪种类型的过滤器,也务必要确保过滤器与正确类型的端接兼容,以满足您的需求。此外,过滤器的结构材料必须能够满足应用的维修保养需求。例如,某些挥发性流体和气体可能与普通不锈钢不兼容,因此不仅是过滤器,其他关键流体系统部件也可能需要更坚固的合金材料。

正确安装和维护过滤器

为了对过滤器的性能有信心,正确安装过滤器非常重要。

过滤器的安装方式通常与卡套管接头类似。首先,一定要按照流动箭头来确定具体的进口和出口端口,以确定流动方向。在整个安装过程中遵循制造商发布的说明。在阀门或调节器之前安装过滤器时,应将阀门安装在支架上,使阀门的重量由支架支撑,而不是由卡套管或管道支撑。此外,安装支架应足够坚固,以承受拆卸元件时的扭矩。一般来说,过滤器应安装在容易看到、容易接近和不易受损的地方。

请记住,过滤器通常必须定期清洗和维护,才能有效运行。随着时间的推移,滤芯会聚集污染物并堵塞。您可以根据预防性维护计划选择清洁或更换过滤器,或者在看到下游压力下降时进行清洁或更换,下游压力下降可能表明过滤器脏污。

流体系统过滤器剖面图

可以采取以下步骤:

  1. 把过滤器与系统隔离
  2. 用扳手稳住本体,松开过滤器的阀帽
  3. 卸下脏污或堵塞的滤芯,更换新滤芯

良好的过滤方法有助于保护整个工业流体系统中的关键部件,同时有助于获得可靠的结果和高质量的产品。请咨询您的过滤器供应商,以确保有能够满足您的整个重要流体系统需要的过滤器。

运行中的流体系统过滤器

是否有兴趣了解更多内容?如需了解更多信息,请访问世伟洛克参考点,了解有关流体系统的合适做法。如果您想更深入地了解,请咨询我们有关培训机会的信息,以提高您的技能,取得更好的结果。

了解培训相关信息

相关文章

为什么不应混用卡套管接头

为什么卡套管接头混用会有问题

了解为什么来自不同制造商的卡套管接头元件混用或互换会导致流体系统性能不佳。

世伟洛克取样

分析您的取样需求

是否想要确定,离线取样和在线分析,哪一个是您监测工艺条件的合适之选?我们整理了一份清单,方便您找到合适的运营解决方案。

优化系统设计以实现化工厂的安全

为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要

阅读来自化工厂安全专家的提示,了解为什么卸荷阀是流体系统和分析仪器安全的关键元素。